结果:找到"光模块速率 光模块类型 光模块接口 传输距离",相关内容1000条
  • 光模块产品知识大汇总
  • 一、光模块是什么?光模块就是一个光电转换模块,作用就是将设备的电信号转换成光信号,使光信号在光纤中传输,达到目的地后再将光信号转换为电信号。二、光模块的结构光模块由光电子器件、PCB板和光接口等组成,主要器件有TOSA(光发射)、ROSA(光接收)、BOSA(光收发一体)。其中TOSA的关键核心部件为激光发射光芯片,目前主流的激光器类型DFB、EML、FP、VCSEL。DFB是比较常见的直接调制半导体激光器,主要用于中长距离传输。VCSEL发射器光传输距离较短,一般适用于500m的短距离传输,EML是电吸收调制激光器,由DML、EAM调制器组成,适用于长距离光传输。ROSA的关键核心部件为探...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 结构 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-15 17:25:00
  • 光传输中光模块的工作原理及其应用
  • 随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 结构 应用 高 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-03 17:40:00
  • 光传输中光模块的工作原理及其应用
  • 在通信领域,金属线的电互联传输由于电传输受电磁干扰、码间串扰和损耗、布线成本等方面的因素,使得其传输受到极大的限制。于是催生了光传输,光传输具有高带宽、大容量、易集成、损耗低、电磁兼容性好、无串扰、重量轻、小体积等优点,从而光输出被广泛应用于数字信号传输中。光模块的基本结构其中光模块作为光纤传输中的核心器件,其各项指标决定了传输的整体性能。光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。基本结构由“光发射组件及其驱动电路”和“光接收组件及其接收电路”两部分组成。光模块包含两个通道,分别是发射通道和接收通道。发射通道的构成及工作原理光模块的发射通道由电信号输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 结构 应用 高 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-01 15:02:00
  • 56GQSFP+DAC铜芯高线缆的介绍及应用
  • 56Gb/sQSFP+DAC电缆设计为一个更具成本效益和低功耗替代数据中心和企业网络带宽的短距离网络设备之间电缆组件互连方案。易天光通信的56GQSFP+DAC直连电缆符合SFF-8436规范。铜缆线规从30到24AWG可供选择,铜缆常规长度1-7米。产品特征:●符合SFF-8436。●每个通道高达14.3125Gbps的传输速率(4通道)●传输距离高达7m●工作温度:0〜70℃●3.3V工作电压●符合RoHS●低损耗应用:56GInfiniBandSDRDDR/QDR和FDR互连、HPC互连56GQSFP+直连铜电缆在56G网络应用场景中具有成本效益高,低损耗的铜缆解决方案,易天光通信的D...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 用途 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-14 14:27:00
  • 「新手教程」介绍光模块的用途及分类
  • 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块用途光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心产品。光模块的工作原理是进行光电和电光转换的光电子产品,光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 用途 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-12 11:12:00
  • 易天光模块的传输距离靠什么来保证?
  • 随着光通信市场竞争的日益激烈,光模块的价格参差不齐,如思科、华为、华三、中兴、戴尔、惠普、juniper等这些大品牌的模块价格高高在上,第三方的兼容模块市场容量不断递增,二手光模块也在市场游走,所以客户会因为大品牌的高价望而却步。遇到低价产品又担心二手货会给通信带来不必要的麻烦,所以有很多国内和国际客户,都提到过很多类似的问题:“品质一定不能出问题哦!能保证传输到120KM吗?”市场对价格的要求不断走低,但是对品质的把控一直都不能降低标准,这也是我们第三方兼容模块的绝地逢生的机会,为了消除客户的顾虑和给予终端客户更多的质量保证,让我们一起看看易天光通信(etulink.com)的光模块传输距...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-27 17:47:00
  • 带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别
  • 现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么你对40GQSFP+光模块的了解有多少呢?有多少种类型?他们之间又有哪些不同呢?想要知道答案的朋友们请接着看,下面易天带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别40GQ40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。SFP+光模块常用的可以分为三种类型,分别是QSFP-40G-SR4、QSFP-40G-LR4和40GLR4PSM。QSFP-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 万兆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-23 18:52:00
  • 光模块的工作原理是怎样的?
  • 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 生产厂家 结构 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
  • 【经验】为大家整理了以下几种常见的光模块类型
  • 移动互联网的到来,光通讯作业的兴起。咱们每个人都和光通讯密不可分。球迷们能够拿起手机看直播,在外作业的人能够随时和爸爸妈妈视频通话,女性能够自主的网上购物。這些日子中的點點滴滴咱們都深受光通訊的影响。光模块,英文简称(opticalmodule),首要用于光通讯作业。它的效果首要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,经过光纤传送后,接纳端再把光信号转换成电信号。簡單的來說光模块是发射和接纳电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。光模块是可插进路由器、交换机、传输设备、等简直一切网络信号收发设备的收发器。光模块支撑热插拔操作以及供货商之间的互换支撑标准化,它还可以经过许多不同的物理介质传输信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 产品 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-19 15:13:00
  • 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
  • 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 易飞扬 10G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: